This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:利用ECAP的APWM模式对EPWM进行周期性关断、出现A或B输出总置高一个周期左右的现象 Ω

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1542205/tms320f280049-ecap-apwm-epwm-a-b

器件型号:TMS320F280049


工具/软件:

我采用ECAP的APWM模式路由到EPWM的TZ、使之在我需要的情况下进行打嗝、但是出现下面这种情况、应该如何解决?μ s

如图分别是EPWMA和B、当eCAP的APWM模式使EPWM关断结束后EPWM输出总是会出现A或者B管最后一个波形延迟关断的迹象、并且A还是B是不固定的。但是总会有一个管出现这样的问题。μ s