This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:ADC/DAC 参考说明

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1536398/tms320f28p650dk-adc-dac-reference-clarification

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

您好、

我可以看到、除 ADC 和 DAC 之外、该 DSP 还具有模拟系统模块。  

它是否共享通用的基准电压设置、这意味着如果我为 ADC 选择内部基准、那么 DAC 也将与内部基准工作相同? 或者我是否可以为 ADC 和 DAC 独立使用基准电压设置?

此致、

Bhavin P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    数据表中的 DAC 选项中提到了用于参考的部分。 发布了以下代码片段:

    如果要为 DAC 使用不同的基准(仅外部)、可以使用 VDAC 引脚来提供基准电压。  

    但是、如果 VREFHI 用作基准源、那么 ADC 和 DAC 基准将很常见。  

    谢谢、

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    如果我们想在  ADC 的 VREFHI 和 DAC 的 VDAC 上使用不同的外部基准、是否可以?