This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:如何下载十六进制文件

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1539432/tms320f28027f-how-to-download-a-hex-file

器件型号:TMS320F28027F


工具/软件:

我从一家公司购买了设备、

但在操作过程中发生了问题、

所以我联系了他们

他们向我发送了十六进制文件和工具来进行更新。


。 板上的 MCU 是 TMS320F28027F。


。 我购买了 XDS2xx 工具。


>我想知道如何更新。


(作为参考,该程序已安装 CCS V20)

电子邮件:jbl22@daum.net

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否澄清一下您的最终目标是什么?  是否询问如何进行设备固件更新? 您是否尝试    使用 引导加载程序和闪存编程器将十六进制文件加载到 F28027 MCU 闪存中? 或者、您只是尝试使用调试器连接到 CCS 中的 F28027 器件吗? 我仍然不清楚您遇到了什么问题、更多的背景信息将帮助我了解您尝试完成的任务的性质。  

    您能否明确说明您是通过 TI 还是其他 TI 器件供应商购买这些器件?

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是尝试将供应商提供的十六进制文件写入器件的 MCU、但在 CCS V20 中找不到该函数。
    所以我搜索了其他人的内容,发现在 V12 中是可能的,并成功了。
    如果有一个只需编写十六进制文件的程序、请告诉我。
     
    感谢您的答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很高兴听到你成功了。 我将这篇文章转发给专家、并提供我们的十六进制实用程序工具链以供进一步输入。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Jongbum,

    CCS v20 应支持十六进制程序加载(应支持与 v12 相同的十六进制格式集)。 当您在 CCS v20 中选择 Program Load 时、它将由.AXF、.elf、.hex 和.out 进行过滤。 如果您的文件扩展名不是其中的任何一个、您仍然可以更改下拉列表以显示所有文件。

    您能否尝试以这种方式选择文件、看看程序加载是否适合您?

    谢谢、

    Ricky