This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:SPI MOSI 不传输数据

Guru**** 2558170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1540694/tms320f28377d-spi-mosi-not-transmitting-data

器件型号:TMS320F28377D


工具/软件:

您好、Champ、我要找我的客户。

器件配置为 SPI 控制器模式。 初始化正确。

它们尝试将数据写入 SPIx 数据寄存器(TX 缓冲区)、如下所示

SpixRegs.SPIDAT =(TX_BYTE)

然而、没有从引脚范围内的 MOSI 传输数据。

一旦我们修改为将数据移动 8 位、便开始看到数据发送。 它从下面开始工作、

SpixRegs.SPIDAT =(TX_BYTE << 8);

专家会不会很好地解释为什么它以这样的方式工作?

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Champ、  

    有没有机会有任何输入?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny

    对延迟响应表示歉意。 请参阅器件 TRM 中寄存器的说明:

    此致、
    Jason Osborn