This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:有关 TRM 的问题注意:SCI 模块中断反应时间

Guru**** 2522120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1540680/tms320f2800157-question-regarding-trm-note-sci-module-interrupt-reaction-time

器件型号:TMS320F2800157


工具/软件:

尊敬的 C2000 团队:

我有一位客户 在评估 TMS320F280015x 采用新设计、我们对 TRM (SPRUIY4B) 第 2092 页有疑问。

 SCI 模块中断反应时间说明是否仅与 TMS320F280015x 器件相关?  

如果是、 TMS320F280015x 是否有导致该情况的特定因素?

如果没有、还有哪些其他 MCU 受此影响?

-马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    一个初始说明:TI C2000 MCU 上的 SCI 模块是相同的。 为了便于参考、 您可以查看我们的 《C2000 外设用户指南》来确定这一点、该指南介绍了器件上每个外设的“类型“(以及相反上下文:哪些器件具有哪种外设的“类型“)。  

    要回答您的问题、本备注不适用、实际上正在 从所有 TRM 中删除。 此注释可能出现在一个器件 TRM 中而不是另一个器件 TRM 中的原因是 TRMS 刷新不同步 — 当每个 TRM 都发布了新版本时、将应用更改。 不幸的是、它不能是瞬时的。 实际上、时序注释不适用。 希望这能清除一切!

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    感谢您的详细答复! 我会将此问题传递给我的客户、并让他们评论此主题以及他们可能遇到的任何后续问题。

    -马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这会有所帮助。 谢谢你。 我确实觉得很奇怪、TMS320F280015x 有这个音符、但所有具有相同 SCI 的其他 C2000 都没有。 如果所有 C2000 都具有相同的 SCI(类型 0)、那么该注释意味着什么产品、因为注释引用了“C2000 器件“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt、David:

    本应用手册实际上最初适用于所有 C2000 器件(因为它们与您所说的共享同一个 SCI);但是、稍后发现该注释不正确、因此是为了从所有 C2000 TRM 中删除注释而进行的修订(和待处理的修订版)。 希望这对您有所帮助! 遗憾的是、我们无法大规模更新文档、但随着我们继续推出变更、这应该得到解决。

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Allison! 问题。