This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:F28335 SCI 的不同 CCS 版本具有不同的 CRC 结果

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1545395/tms320f28335-different-ccs-version-have-different-crc-result-for-f28335-sci

器件型号:TMS320F28335


工具/软件:

尊敬的专家:

我们的客户在开发 F28335 SCI 功能之前使用了 CCS6 GDE、使用了 CRC 并且运行良好。 现在、他们将 CCS6 升级到 CCS12 并加载工程、发现 SCI CRC 值不同。  我们确认我们已设置相同的编译器版本、相同的代码优化级别。 是正常行为吗? 您能否分享您对更改 SCI 中的 CRC 值的任何可能原因的见解? 谢谢。

此致。

廖维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wilky、

    UART 协议(由 SCI 使用)本身不包括 CRC 字节。 您能否详细解释一下您所指的内容以及它与 SCI 模块的关系?

    此致、

    Delaney