This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1545209/tms320f28379d-tms320f28379d

部件号:TMS320F28379D


工具/软件:

/home/vvdn/ti/example_driverlib_directreg/Debug/example_driverlib_directreg.out:{3}0x3fe493{4}“处的“_system_post_cinit() 没有可用源

问题是什么以及如何纠正

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishikesh:

    这不会告诉我很多信息。 您能告诉我您正在运行什么软件以及它来自哪里吗? 您在代码中的哪个时间点看到了此消息?

    通常、该消息只是表明 CCS 无法找到器件所处代码部分的源文件、并不一定意味着代码无法正常工作。 例如、如果您仅通过 CCS 运行一个简单的二进制.out 文件、通常会发生这种情况;在这种情况下、由于没有工程、CCS 没有任何可显示的源文件

    此致、

    彼得