This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:USB — 产品/供应商 ID

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1540473/tms320f28p650dk-usb---product-vendor-id

器件型号:TMS320F28P650DK
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好-  

您能否阐明如何通过提供的 API 访问和修改 PID 和 VID? 如果有?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我认为 VID 和 PID 可以更新或修改、

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否对此进行检查和验证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您无法更新 VID /PID。  通常、VID 和 PID 由 USB-IF 分配、即 USB Implementers Forum。

    获取新 PID 需要遵循一个流程、这是由 USB-IF 分配的。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们确实按照这个过程进行了操作、并由 USB-IF 提供了 VID 和 PID。

    我们如何将其与您的 API 集成?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我认为您需要提供类似于中提供的“usb_dev_serial"的“的驱动程序 在连接设备时、\utilities\windows_drivers 和 Windows 应该能够分配此驱动程序。   

    您可以参阅位于同一文件夹中的“driver_installation_flow.pdf“文件。

    此致

    Siddharth