This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:针对双向 DC/DC (LM5171) 的 C2000 (LAUNCHXL-F28379D) 控制

Guru**** 2782155 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5171, LM5171EVM-BIDIR, LAUNCHXL-F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1543434/tms320f28379d-c2000-launchxl-f28379d-control-for-bidirectional-dc-dc-lm5171

部件号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:LM5171EVM-BIDIRLAUNCHXL-F28379D、LM5171 C2000WARE

工具/软件:

您好:

我想使用 LM5171EVM-BIDIR 作为双向直流/直流转换器、为超级电容器组充电并将其放电至总线。 我想使用  LAUNCHXL-F28379D 开发套件(或类似的 C2000 板)调节总线电压。 我要将该 C2000 板连接到 LM5171、 手册中说明请联系 TI 获取相关信息。

有一个旧问题涉及 LM5170EVM-BIDIR:MCU 运行双向电源转换器 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

其中包含联系 MCU 团队的答案、我将在这里发送我的问题。

我需要进行哪些连接? 我可以使用 Simulink C2000 支持包对此进行编程吗? 我是否需要任何外部传感器、或者是否能够使用 LM5171EVM 电路板上的现有传感器?

谢谢你

此致

Soner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 C2000Ware DP SDK 中看到了此设计? 如果没有,那么我们就不会有这方面的任何信息。

    我们的所有设计都在 C2000Ware DP SDK 中。 您可以下载它、然后就可以看到所有参考设计