This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28388DZWT 编程适配器和编程器

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1541434/tms320f28388d-tms320f28388dzwt-programming-adapter-and-programmer

器件型号:TMS320F28388D
主题:C2000-GANG 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我想查找一个 IC 编程器和适配器、  它们能够在将 TMS320F28388DZWT (nFBGA337) 焊接到 PCB 上之前对其进行编程。  请您能帮忙吗?

谢谢、

Mark Posner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    这是用于生产构建还是用于评估?

    通常、客户会在其电路板上提供一个接口或自定义薄型适配器、并在使用我们的 C2000-GANG 编程器等器组装整个电路板后、对其 IC 进行编程。 我不认为我们提供任何能够对未组装到电路板上的 IC 进行编程的公共电路板或编程器、因为我们提供了多种器件封装。

    此致、

    彼得