This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280049C:TMDSCNCD280049C controlCARD 的 InstaSPIN-FOC

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1541672/tmdscncd280049c-instaspin-foc-for-tmdscncd280049c-controlcard

零件号:TMDSCNCD280049C


工具/软件:

我找不到  TMDSCNCD280049C + HVMTRINSPIN 电机驱动板的完整原理图。

TMDSHVMTRINSPIN 评估板|德州仪器 TI.com

 TMDSCNCD280049C 控制卡有一个 dimm120 连接器、但电机驱动板具有 dimm100。

BR Anders

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在我发现使用了 180 到 100 适配器的一部分:-)