This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:COFF 和 EABI ABI &编译器适用于 f28p65x 和 f28004x。

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1540866/tms320f28p650dk-coff-and-eabi-abi-compiler-working-for-f28p65x-and-f28004x

器件型号:TMS320F28P650DK


工具/软件:

在使用汇编指令时、COFF ABI 编译器如何接受将 f28004x_device.h 文件包含在 CLA_shared.h 文件中、但 对 f28p65x_device.h 执行不同的操作?

任何人都能在这里解释一下、如何加上 f28p65x_device.h 文件来使用诸如“MMOV32   Mr1、μ@GpioGpioDataRegs.GPATOGGLE“指令等外设寄存器

 需要多长时间?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您能否分享使用  f28p65x_device.h 观察到的错误的详细信息?

    此外、说明您使用的编译器版本和 CCS 版本。

    此致

    Siddharth