This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:将 MotorWare 与 CCS v20.x 配合使用

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, BOOSTXL-DRV8305EVM, C2000WARE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1541296/launchxl-f28069m-using-motorware-with-ccs-v20-x

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
Thread 中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8305EVMC2000WAREMOTORWARE

工具/软件:

你好
我正在使用 LaunchXL-F28069M 板和 BOOSTXL-DRV8305EVM BoosterPack 电机驱动器。
根据我的理解、C2000Ware MotorControl SDK  与我的电路板不兼容。 (请确认)
因此我需要使用 MotorWare。 我必须使用较旧版本的 CCS 吗? 如果是、是哪个版本? 目前我已安装版本 20.2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据我 的理解、C2000Ware MotorControl SDK 与我的电路板不兼容。 (请确认)

    正确。 Motorware 是您要使用的软件。

    我必须使用旧版本的 CCS 吗? 如果是、是哪个版本? 当前我安装了版本 20.2。

    我认为 CCS20 支持 F2806x 等较旧的 C2000 器件。 旧版本(如 CCS12 及以前版本)也可以使用。

    此致、

    Kevin