This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:有助于使用 INPUTXBAR 和 OUTPUTXBAR

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1539884/tms320f28379d-help-with-inputxbar-and-outputxbar

部件号:TMS320F28379D
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、

我是 TI 微控制器新手、我正在为我的 CCS 工程中 SysConfig 文件上的 INPUTXBAR 和 OUTPUTXBAR 进行努力。

我想在 GPIO 3 引脚中提供 3V3 电压、并希望从 GPIO 26 引脚获得相同的输出。

我按如下方式配置了 SysConfig:

在 GPIO 部分中将 GPIO 3 设置为输入引脚、在 inputxbar 输入部分中将输入设置为 XBAR_Input1、将输入源设置为 GPIO3、然后在  OUTPUTXBAR 部分中将多路复用器设置为 MUX01、将其配置为 INPUTXBAR1、将 OUTPUTXBAR 外设设置为 OUTPUTXBAR3、将 outputxbar 设置为 GPIO26。

但测试完后、我无法获得输出、请帮我解决这个问题。

请提供正确操作的步骤、或指出错误、以便获得输出。

我已经使用.c 文件中的代码进行了相同的尝试、并能够获得输出。

谢谢

此致、

Siddham