This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD2800157:该电路板是否有一个 3D STEP 模型可供使用? 或者是否提供完整的 Altium 工程?

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1540858/tmdscncd2800157-is-a-3d-step-model-available-for-this-board-or-is-a-complete-altium-project-available

零件号:TMDSCNCD2800157
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

此电路板是否有 3D STEP 模型? 或者是否提供完整的 Altium 工程?

谢谢、

Doug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Douglas:

    设计文件位于我们的电路板文件夹中的 C2000WARE SDK 中。 我们还公开提供了适用于所有其他 EVM 的设计文件

    此致、

    彼得