This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:如何使用高频注入方法计算交流和直流轴的电感值?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1540799/tms320f28377d-how-to-calculate-the-inductance-value-of-the-ac-and-dc-axes-using-high-frequency-injection-method

器件型号:TMS320F28377D


工具/软件:

情况介绍:
1、电机为表面安装电机, AC/DC 轴电感 0.88mH,直流母线电压 650V ,21 极对;
2.将 40 * cos (2 *π* 5000 * t) 的余弦信号注入电流环路的 UD 输出;


问题:
使用脉冲振荡高频注入法时、所有文献都提到将高频信号注入 UD 会导致电机交流/直流轴电感发生变化、从而使表面贴装的电机具有凸极电机的特性。 但文献中没有任何文献解释如何在工程中计算交流/直流轴电感值、因为该电感值将影响图中 PLL 锁相环的 PI 参数调整。
如何使用高频注入方法计算交流和直流轴的电感值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高频注入方法无法直接计算电感值。 通常、使用特殊的参数识别过程来估算电机参数、以便进行上述角度估算。 或要求电机制造商提供电机参数。