This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SH:TIDA-01606_PLECS

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1539550/tms320f28p650sh-tida01606_plecs

器件型号:TMS320F28P650SH
主题:TIDA-01606 中讨论的其他器件

工具/软件:

www.ti.com/.../TIDA-01606

TIDA-01606 T 型直流母线电压 PLECS—TIDMAX7.ZIP (148k)
我解压缩请参阅是 TIDA-01606_T_Type_DC_Dec_slx Bus_Voltage_Simulation
Bus_Voltage_Parameters
无 TIDA-01606_T_Type_DC_DC_plecs.plecs Bus_Voltage_Simulation
请给我一个 plecs 文件,我使用 plecs 4.7.3 版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的一位团队成员将尽快回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 C 代码编码.plecs 文件,我需要数字模拟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以找到 zip 文件夹、其中包括独立的 version.e2e.ti.com/.../tidmax7standalone.7z