This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-Q1:ADC 错误

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1539218/tms320f28377d-q1-adc-error

器件型号:TMS320F28377D-Q1


工具/软件:

您好、

使用 12 位单端测量。

总的来说、误差为 12LSB(增益误差 5 +偏移误差 4 + DNL 1 和 INL 2)。  这种误差是在整个温度范围和使用寿命内产生的吗?  

除了数据表值外、是否可以获得生产误差、温度误差和寿命误差的更详细信息?   或者、如果 它们在室温下校准器件、预期误差是什么。(失调电压和增益)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    增益误差、失调 电压误差、DNL 等 ADC 特性如数据表中的第 6.10.1.2.4 章节 ADC 特性(12 位单端模式)下的表格所示:www.ti.com/.../tms320f28377d.pdf。 它显示了典型值、最小值和最大值。