This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2800137:280013x_generic_flash_lnk.cmd 在 SysCtl_delay (23U) 处冻结;

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1545512/launchxl-f2800137-280013x_generic_flash_lnk-cmd-freezes-at-sysctl_delay-23u

器件型号:LAUNCHXL-F2800137


工具/软件:

您好 TI、

我正在尝试 EPWM_EX8_DEADTIME、似乎无法使 280013x_generic_flash_lnk.cmd 正常工作。  将链接器命令文件添加到工程中会使代码冻结在:

//
// Delay of at least 120 OSCCLK cycles required post PLL bypass
//
SysCtl_delay(23U);

有人对如何解决此问题有任何建议吗?

谢谢、

Allan