This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:ANPC 三相逆变器代码

Guru**** 2845700 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1539368/c2000ware-digitalpower-sdk-anpc-3-phase-inverter-code

器件型号:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
Thread 中讨论的其他器件:TMS320F280049C2000WARE

工具/软件:

您好、

我一直在搜索用于 ANPC 三相逆变器应用的 TMS320F2837XD 控制器的任何示例代码。 我找到了一个 名为 TIDA-010210-“11kW 双向三相三级 ANPC 逆变器和 PFC 参考设计“的设计。 此代码适用于不同的控制器 (TMS320F280049)。

您能告诉我是否有任何其他可用于  TMS320F2837XD 的示例代码? 如果不是这样、我需要遵循哪些重要步骤来将 TMS320F280049 微控制器代码转换为 TMS320F2837XD。

我不熟悉控制器编程。 请帮助您输入。

谢谢、

Namita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Namita、

    很抱歉,我们的专家是 OOO 上周,应该尽快回复您。  

    此致、

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设计没有 F2837xD 的代码。 这是一款功能更强大的器件 (800MIPS)。 此设计不需要那么多 MIPS。 所以 F280049 就足够了。  此外、此设计使用 F2837x 中未提供的 CLB(可配置逻辑块)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见。

    但我们已经在使用 F2837x、我们能否跳过 CLB 部分、至少 在 F2837X 上运行基本代码。

    我们尝试更新了几个文件、并编译了代码并在 F2837X 上进行了刷写。 我们能够读取提供给 C 相逆变器电流检测的模拟通道。但 PWM 不会生成。 在 EPWM1A 上是否存在任何使用固定占空比启动 PWM 的条件。

    请帮助您输入。

    谢谢、

    Namita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有许多有关使用 F2837x 生成固定占空比 PWM 的示例。 请在 C2000Ware 示例中查找这一点。