This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P559SG-Q1:ePWM:获取 2 个脉冲的计数器差异。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1544605/tms320f28p559sg-q1-epwm-get-counter-difference-of-2-pulse

器件型号:TMS320F28P559SG-Q1


工具/软件:

我想测量一个 PWM 的上升沿与另一个 PWM 的上升沿之间的时间差。
有哪些方法可以实现这一目标?
由于 eCAP 只能使用一个信号源、因此无法按原样使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryushi Asani:

    尝试将 ECAP 与第一个 EPWM 同步并捕获第二个 EPWM。

    否则、如果两个 PWM 都来自 ePWM、那么我们可以在不捕获的情况下直接估算 ePWM。  

    请告诉我、它们中的任何一个都能正常工作!  

    谢谢

    Madhava.