This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:CCS 版本:20.2.0.12_1.8.0 在构建后卡住

Guru**** 2425430 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1538101/tms320f28p550sg-ccs-version-20-2-0-12__1-8-0-gets-stuck-after-build

器件型号:TMS320F28P550SG
主题:CCSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我尝试使用 CCS 编译工程  

当我在项目上按`Build`时,它会清除它,然后没有任何消息/输出(见屏幕截图)

我曾尝试安装 CCS、清理缓存、但仍然无法正常工作。

你知道什么可能导致这种情况吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您使用的是哪个版本的 CCS? 您是否可以尝试“重新编译“工程而不是使用“编译“?

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    详细信息

    版本:20.2.0.12__1.8.0

    默认 VS Code API:1.96.0

    VS 代码兼容性

    扩展名列表

    • @CCS/CCSTUDIO 20.2.0
    • @CCS/CCSTUDIO-DEBUG 20.2.0
    • @CCS/CCSTUDIO-Getting Started 20.2.0
    • @CCS/CCSTUDIO-guicomposer 20.2.0
    • @CCS/CCSTUDIO-PLUGIN 20.2.0
    • @CCS/CCSTUDIO-PROJECT 20.2.0
    • @CCS/CCSTUDIO-SUPPORT 20.2.0
    • @CCS/CCSTUDIO-TRACE-CONFIG 20.2.0
    • @CCS/CCSTUDIO-TRACE-viewer 20.2.0
    • @CCS/CCSTUDIO-updater 20.2.0
    • @theia/ai-anthropic 1.58.4.
    • @theia/ai-chat 1.58.4.
    • @theia/ai-chat-ui 1.58.4.

    你好,重建没有任何区别

    当我 转移到项目中没有文件夹的另一个分支时、我意识到这是意外的。

    当通过 git branch 更改项目结构时,它看起来是一个索引问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sorin:

    感谢您报告此问题。 我已经标记了 IDE 专家、看看我们是否可以做些什么来更好地处理这种情况。

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sorin:

    您能否向我们发送日志文件? 您可以转到帮助->支持对话框、单击对话框底部的“存档日志“按钮。 所选文件夹中应该会生成一个“ccs_logs.zip"文件“文件。

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4645.ccs_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sorin:

    您是否可以尝试关闭 CCS、然后删除目录 C:\Users\Nuno.Goncalves\AppData\Local\CCS\.ccs\.cs-server\workspace\0252f9e7087381aff5cc10e83fa85706、然后重新启动 Texas Instruments?

    Baltasar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baltasar:

    我们尝试过、但仍然得到了问题。 我们使其恢复工作的唯一方法是删除工作区/工程并再次克隆、但显然、如果每次需要更改分支时都要这样做、这会很不方便  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使其恢复正常的唯一方法是删除工作区/工程

    我假设您是要删除整个 c:\Users\Nuno.Goncalves\workspace_ccstheia 文件夹、该文件夹中还包含项目文件夹吗? 删除此文件夹并再次将工程克隆到新工作区文件夹后、是否成功?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我们正在(仍在)调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使其恢复工作的唯一方法是删除工作区/工程并再次克隆、但显然、如果每次需要更改分支时都要执行此操作、这会很不方便 

    删除工作区后、您是否仍然遇到此问题?