This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:SDK Watch 脚本与 CCS v20 (Theia) 的兼容性

Guru**** 2427060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1537272/tms320f28p650dk-compatibility-of-sdk-watch-script-with-ccs-v20-theia

器件型号:TMS320F28P650DK
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:  

我正在尝试使用我们的一个 SDK 示例中包含的监视窗口脚本。

“C:\ti\c2000\C2000TM Ware_Digital debugenv_5_01_00\solutions\tidm_02013\source\obc_7_4kw\debug\setupdebugenv_tidm-2013.js“


它使用以下格式(示例如下):

//AddWatchWindowVars
expRemoveAll()
expAdd ("TTPLPFC_lab.enum_lab",getNatural())
expAdd ("TTPLPFC_rlyConnect",getNatural())
expAdd ("TTPLPFC_vBus_sensed_Volts",getNatural())
// ...

但是、此脚本似乎无法与基于 Theia 的新 CCS v20 配合使用。
是否有迁移此组件的建议方法以便与 CCS v20 兼容?

或者、我们是否有任何快速方法或工具可以在新环境中将这些表达式批量添加到观察窗口中?

感谢您的意见。
此致、

Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    这一主题的专家目前已离职到下周。 请预计响应会延迟。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Eric、

    请允许我看看这个,并在一周结束时回复你。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    让我联系您来寻求进一步的帮助。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    但是、此脚本似乎无法与基于 Theia 的新 CCS v20 配合使用。

    该脚本仅支持较旧的 CCS Eclipse 版本。

    是否有一种建议的方法来将其迁移到与 CCS v20 兼容?

    CCS 20 中“expAdd"没有“没有等效的命令。

    或者、我们是否有任何快速的方法或工具可以在新环境中将这些表达式批量添加到监视窗口中?

    我们计划在即将发布的 CCS 20.3.0 版本中支持将表达式列表从文件导入/导出到文件中:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12251

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KI:  

    很高兴知道这一点。 谢谢!

    此致、

    Eric Chen