This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P559SJ-Q1:为何 CCS 存储器浏览器无法访问最后一个 RAM 区域

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1545951/tms320f28p559sj-q1-why-ccs-memory-browser-cannot-access-to-the-last-ram-region

器件型号:TMS320F28P559SJ-Q1


工具/软件:

您好专家

客户想问 CCS 内存浏览器为什么在最后一个 RAM 区域显示-----:

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    根据数据表、地址空间 0xA00 - 0xBFF 不映射到任何内容。 因此、 CCS 不 会在内存浏览器中启用该存储器区域的用户可见性。

    此致、
    马特