This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:调试命令后 ePWM 输出高电平。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1546874/tms320f280049c-epwm-output-high-after-debug-command

器件型号:TMS320F280049C


工具/软件:

您好:

我的项目通过 CCS SYSCFG 进行配置、以输出 PWM。 我按照 C2000 Academy ePWM 实验上的说明进行了操作、该实验和我的代码都按预期执行。

我注意到、我的代码在按下“Debug"后“后、在执行“C28xx_CPU1:GEL Output:“过程中、点击“Run"之前“之前、PWM 输出达到 100%、但在实验中并非如此。

这是否与 GEL 文件相关? 我无法确定这些中是否设置了 PWM 输出/如何设置。

我们将感谢任何供分析的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须道歉,因为我没有做我的尽职调查在我的硬件上的这个事件的分析. 。 。 我使用的电平转换器是 GEL 输出初始化之后 PWM 信号输出电平错误的原因。