This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:ADC 测量的噪声高

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S, OPA2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1546326/tms320f28p650dk-high-noise-on-adc-measurements

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:TMS320F28375S、 OPA2376

工具/软件:

您好、

我们正在使用 TMS320F28P650DKPZP 微控制器并使用其 16 位单端 ADC。 系统时钟设置为 200MHz 、采集窗口 (ACQPS) 配置为 512 个周期。

在情况 1 和情况 3 中、我们观察到 ADC 读数中存在显著的噪声(请参阅随附的图像)、 平均信号上的峰峰值约为 80–100mV。 不过、在第 2 种情况下、噪声很小、 平均值约为 3–4mV。

我已经使用不同的采样保持持续时间进行了测试、但未解决问题。 有趣的是、当相同的信号路由到具有 TMS320F28375S (12 位 ADC) 的另一个电路板时、ADC 读数表现出非常低的噪声。

ADC 基准电压稳定、没有噪声迹象。 我将使用 OPA2376 运算放大器进行模拟信号调节。

在使用该控制器进行 ADC 采样期间、是否会对输入信号产生任何理论或实际影响? 根据理论,不应该有这样的影响,但行为暗示,否则。

此致、

Raju Baddpadige

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raju:

    关于这方面的几个问题:  

    • ADC 输出的配置文件是什么样子的,它是否像一种正弦波的配置文件?
    • 您可以尝试在任何仿真器 (TINA TI) 中模拟 3 种情况、以检查电路的 OPAMP 部分是否稳定、这将有助于确定只有 ADC 存在外壳问题。  
    • 您还可以尝试在外部探测 ADC 输入引脚、并查看在 ADC 采样和 ADC 未采样时 2 个传感器中的网络电压是否匹配

    BR、

    Nilesh