Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
工具/软件:
如果我通过 SysConfig (1.24.0) 在 LIN 模式下配置 LIN 外设、可以正常工作、但当我尝试在 UART(SCI 模式)下配置 LIN 外设时。 我收到一条错误消息、告诉我它无法读取未定义的属性(读取“peripheralName")“)

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE
工具/软件:
如果我通过 SysConfig (1.24.0) 在 LIN 模式下配置 LIN 外设、可以正常工作、但当我尝试在 UART(SCI 模式)下配置 LIN 外设时。 我收到一条错误消息、告诉我它无法读取未定义的属性(读取“peripheralName")“)

错误与 C2000Ware_v5_05_00_00\driverlib\.meta\lin.js 有关
当前的解决方案是替换第 842 行的代码。 将代码 从
linCLK = parseInt(parseFloat((clocktree[inst.lin.$solution.peripheralName + "CLK"].in) * 1000000))
收件人:
linCLK = parseInt(parseFloat((clocktree["LINBCLK"].in) * 1000000))
错误消失、代码编译。
但是、现在设置 LINA 波特率时、无论时钟树 GUI 中的 LINACLKDIV 设置如何、LINACLK 似乎始终为 100MHz。
谢谢 Arnav、
我附上了显示相同错误的空 driverlib 示例工程的.syscfg 文件中的代码。
/**
* These arguments were used when this file was generated. They will be automatically applied on subsequent loads
* via the GUI or CLI. Run CLI with '--help' for additional information on how to override these arguments.
* @cliArgs --device "F28P65x" --part "F28P65x_169NMR" --package "169NMR" --context "CPU1" --product "C2000WARE@5.05.00.00"
* @v2CliArgs --device "TMS320F28P650DK" --package "169NMR" --variant "TMS320F28P650DK9" --context "CPU1" --product "C2000WARE@5.05.00.00"
* @versions {"tool":"1.24.0+4110"}
*/
/**
* Import the modules used in this configuration.
*/
const lin = scripting.addModule("/driverlib/lin.js", {}, false);
const lin1 = lin.addInstance();
/**
* Write custom configuration values to the imported modules.
*/
const divider8 = system.clockTree["EPWMCLKDIV"];
divider8.divideValue = 1;
const divider9 = system.clockTree["LINACLKDIV"];
divider9.divideValue = 2;
lin1.$name = "myLIN0";
lin1.opMode = "SCI";
lin1.enableMultibuffer = false;
lin1.lin.$assign = "LINA";
lin1.lin.lin_rxPin.$assign = "GPIO15";
lin1.lin.lin_txPin.$assign = "GPIO14";
lin1.rxQual.$name = "myGPIOQUAL0";
lin1.txQual.$name = "myGPIOQUAL1";
尊敬的 Daniel:
感谢.syscfg 文件。 这源于 SysConfig 元数据中的一个小错误。 请在下面找到随附的更新的元数据文件。 您可以粘贴 /driverlib 直接放入 C2000Ware 根目录中、并在出现提示时选择“Replace All files“。
e2e.ti.com/.../C2000Ware_5F00_update.zip
此问题将在 C2000Ware 的即将发布版本中得到修复。
此致、
Arnav