Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P650DKThread 中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
工具/软件:
您好:
这是我第一次使用 FPUFastRTS 库、我不熟悉设置过程。 我已在 SysConfig 中为我的工程启用了 FPUFastRTS 库。
以下是我如何配置 SysConfig:

之后,我添加了以下简单的代码到我的 main.c:
float32_t PI = 3.1415926f;
float32_t sin_val = sinf (PI);
但是、我在编译时遇到错误。 要正确使用 FPUFastRTS 功能、我是否需要将任何其他设置或步骤添加到项目中?
感谢您的帮助!