This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:部署到硬件板时出错

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1546378/tms320f28379d-error-occurred-during-deployment-to-the-hardware-board

部件号:TMS320F28379D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正在将 MATLAB Simulink 与 CCS 12.7 和 c2000ware 集成、并针对 MATLAB R2024B 进行了更新。

但是、会出现这些错误。 任何人都可以帮助我解决这个错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我需要几天时间才能回到这个问题上。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    看起来器件已连接到一个 CCS 调试会话。 可以对器件执行上电复位、然后重试此操作吗?


    谢谢、
    Aditya.