This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659SH-Q1:FMEDA 信息

Guru**** 2434950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1542554/tms320f28p659sh-q1-fmeda-information

器件型号:TMS320F28P659SH-Q1
主题中讨论的其他器件:Midas

工具/软件:

我正在处理 FMEDA 文件 ( F28P65x_Basely_FMEDA_Report_PZP_v0p96_GA ) 由 TI 提供。 这是受保护的文件、因此我无法对其进行编辑。 我可以联系谁、拥有 密码???。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们不提供 FMEDA 工作表的密码、因为我们不希望手动编辑由工具生成的报告。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Prarthan、

    以防您无法共享密码。 根据我们的使用情况、您能帮助我生成/调优 FMEDA 吗? 有一些引脚我们不在我们的项目中使用、但在生成的 FMEDA 中将它们视为与安全相关。 更改这些结果会实际影响最终结果 (SPFM 和 LFM)...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FMEDA 由 MIDAS Report Creator Tool 生成、后者是基于 GUI 的定制工具(来自 Cadence)、请联系当地的 FAE 以了解更多信息以及如何使用它。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Prarthan、

    我是 Khoi, AFAE 支持 Tuyen。 您能私下 WebEx 我吗、或者告诉我为什么我们不能支持他生成新报告。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    报告生成功能是使用我之前指出的 MIDAS RC 工具提供给用户的。 报告生成需要根据客户应用和安全目标进行定制和定制、因此我们提供了基于 GUI 的直观工具、以便用户可以通过该工具本身自定义和生成迭代报告、从而减少周转时间和高效流程。

    如果您有更多问题、请直接与我联系

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prathan &Khoi:

    我看到一个名为 MidasRC_Database 的文件、它是导入到 MIDAS RC 工具中的文件吗?  如何获得此工具以及如何进行自定义?  

    感谢您对此主题的支持。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、数据库需要加载到工具中、然后可以进行自定义/定制。

    软件包中的 Docs 文件夹包含指导如何获取该工具的 pdf。 我们可以免费提供 30 天工具许可证、长期使用可通过 Cadence 获得 1 年许可证。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prarthan & Khoi:

    感谢您的支持、我找到了 Docs 文件夹。 然而,我没有看到米达斯安全 RC 购买的试用选项..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要选择 MIDAS Report creator 立即购买、然后输入提供的促销代码。

    让 FAE 直接联系我,我们可以提供 30 天促销代码供您使用。

    谢谢