This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:TI 是否提供 est_lib 的源代码?

Guru**** 2553470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1544055/launchxl-f280039c-does-ti-provide-the-source-code-of-the-est_lib

器件型号:LAUNCHXL-F280039C
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

Ware_Motor C2000Control_SDK_5_04_00_00 具有 universal_motorcontrol_lab 的示例。

问题:TI 是否提供 est_lib 的源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题:TI 是否提供 est_lib 的源代码?

    我们没有。 仅闪存/ROM 静态库。

    此致、

    Kevin