This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:IQMath 库未正常工作

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1546794/launchxl-f28p55x-iqmath-library-not-functioning

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

如需获取有关 在 CCS 中使用 IQ 数学库的 ff 查询的指导:

我遇到了在 Code Composer Studio 中使用 IQ 数学库的问题。 我目前正在使用 TI LaunchPad F28P55x C2000 实时 MCU。 我可以使用 IQ 数学库进行多个添加等操作;但是、我不确定应该如何执行 TRIG 函数。 当我使用 IQ 数学三角函数时、会将我发送到 interrupt.c、我不确定自己有什么问题。 我一直在到处寻找与此问题相关的数据表、但找不到任何信息。

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

(+)【常见问题解答】IQMath - C2000 微控制器论坛 — C2000Tm︎ 微控制器 — TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否尝试过查看 c2000ware 中的示例? 此示例展示了如何生成诸如 sin 波形之类的 TRIG func 以及如何使用它们。

    C2000Ware\libraries\math\IQmath\c28\examples\C\28p55x

    对于中断、vectID 可以帮助确定正在触发哪个中断、例如一些非法指令等  检查 TRM 中的 CPU 中断矢量。

    此致。