This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:LED 闪烁需要超过 1 秒

Guru**** 2588715 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1546586/launchxl-f28379d-led-blinking-takes-longer-than-1-sec

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好  

我试图使用带 ISR 的计时器打开和关闭板上的 LED 每秒后,但它需要超过 1 秒的时间来打开和关闭 LED ,想知道时钟频率是 200 MHz 还是默认它小于?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sana、

    您能否分享有关 CPU 计时器配置的更多详细信息 — 您使用的是哪个周期和预分频器值? 是否在配置中使用 SysConfig? 对于该器件、默认 SYSCLK 频率可能是 200MHz。 如果使用 Launchpad、请确保将以下内容添加为工程中的预定义符号、以便执行正确的器件初始化。

    LAUNCHXL_F28379D

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Delaney  

    。  LAUNCHXL_F28379D 的工作原理、非常感谢您的帮助、感谢您的帮助

    此致

    Sana.