This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2810:Code Composer Studio

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2810, TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1546178/tms320f2810-code-composer-studio

器件型号:TMS320F2810


工具/软件:

您好、

我一直在为逆变器应用使用较旧版本的 CCS v3.3 和 TMS320F2810 MCU。

根据此产品、对硬件和软件生命周期结束的最佳估计值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们的设备专家将在明天之前下班、请期待 1-2 天的协助。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们没有针对 F2810 的特定 EOL 计划、并且通常将继续制造和销售某个产品、除非客户停止购买或我们有制造问题。  也就是说、我强烈建议迁移到更新的器件(例如 TMS320F28377S 或 TMS20F28P650SH)  、这将具有更好的性能、功能、软件、应用支持、培训材料、 以及整个 C2000 产品系列的便携性。

    请注意、CCS3.3 已停产多年、不再受支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    感谢您提供的信息。

    对于 我们的最终产品用户、我们希望提供软件和硬件支持/寿命的估算值。 您能对此进行粗略估计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    CCS3.3 已于 2009 年停产。

    F2810 软件驱动程序和示例在 2009 年被冻结、不会再进行更新。

    只要购买足够多且没有制造障碍、器件本身就会继续销售。  此时,我看不出其中任何一个都是问题,但我无法预测这些将达到多少年。  请在此处查看 TI 的产品生命周期和寿命政策: 产品生命周期|质量政策和规程|德州仪器 TI.com

    由于该器件 已使用了近 25 年、我们可以想象在不久的将来会减少或停止 E2E 对此器件系列的支持。  过去的 E2E 主题不会被删除、如果遇到问题、可以用作很好的参考。

    希望这对您有所帮助。