This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:符合 ASIL 标准

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4, AM2612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1544095/tms320f28388d-asil-compliance

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:AM263P4AM2612

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们需要一个 TI 微型控制器来牵引电机控制、用于具有锁步机制和 ASIL - D/ASIL - C 或等效兼容机制的 eVitol 应用。

此致、
Aravind R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将其分配给汽车团队、但建议您查看一下  

    F29H850TU 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其中包括锁步选项

    F28388D 没有锁步功能、但符合 ASIL-D 系统要求、用于这些应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您的回答。 但是、我们需要一个具有 ASIL-D/ASIL-C 等效、锁步机制和旋转变压器等效的有源控制器器件、这是关键标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F29H85 将很快开始量产。 它是 TI 提供的最佳解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    关于 F28P659DK8PTPQ1 或 AM263P4、我们的这些 IC 中涵盖了我们的要求?

    此致、
    Aravind R

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F28P65 仅在第 2 个 CPU 上具有锁步选项、并且是 ASIL-D 系统选项。  从旋转变压器的角度来看、我认为 F29H 是一个更好的选择。 再次强调、我想让我们的汽车团队参与此次对话。

    我想您从此论坛上开始只对 C2000 选项感兴趣、但可以肯定的是、这些应用中也会使用 AM2612、AM263P4 器件并满足相关要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您的回答。 我们需要了解有关  AM263P4 的一些更多详细信息:

    • 支持大功率 BLDC/PMSM 电机的磁场定向控制 (FOC)
    • PWM-ADC 同步、RDC、编码器/无传感器反馈等特性以及对高频开关的支持
    • 电机控制库的可用性
    •  电机控制应用的示例源代码
    • 或 GUI 支持
    •  通过 Simulink /MATLAB 块集提供基于模型的开发 (MBD) 支持
    • 为航空航天级开发提供工具链和生态系统支持

    此外、如果您建议任何其他兼容性更好的 IC、这将会很有帮助。

    此致、
    Aravind R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的汽车团队现在被分配参加本次讨论、应该跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    请查找以下适用于 AM263P 的资源。 另请查看 AM263P 的产品页面一次。

    AM263PX-AM263PX - AM263Px 的电机控制 MOTOR-CONTROL-SDK

    AM263PX — 适用于 AM263Px 的 MCU+ MCU-PLUS-SDK - RTOS、非 RTOS

    谢谢、

    Tejas Kulakarni