This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-DC-DC-BUCK:迁移到 CCS Theia — 准备调试环境

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-DC-DC-BUCK, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1546204/tidm-dc-dc-buck-migrating-to-ccs-theia---preparing-debug-environment

部件号:TIDM-DC-DC-BUCK
主题中讨论的其他器件: powerSUITEC2000WARE

工具/软件:

你好  

我遵循为较旧的 CCS v9.3 编写的参考设计:TIDM-DC-DC-BUCK(带降压转换器的 F280049C LaunchPad)文档。 我使用最新的 CCS theia 版本、发现很难遵循的过程。  

4.3 程序  
4.3.1 -硬件设置 — 完成
4.3.2 -软件设置 — 完成
4.3.3 — 构建和加载实验 1 — 完成


4.3.4 -准备调试环境 — 滞留在这里

4.3.4 (2) 如何填充表达式窗口?


4.3.4 (3) 如何添加输出电压图?


谢谢您、
Kamakshi



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kamakshi,

    本参考设计已在 CCS12.8 或更早版本上发布、验证并打算进行评估。

    我看到您使用的是 CCS20。 在  CCS20 中、您必须手动填充这些表达式、这对您来说会很不方便。  

    我建议您下载并安装 CCS12.8  来进行评估。 这样、您就可以轻松地按照以下分步用户指南进行操作: https://www.ti.com/lit/ug/tidu986a/tidu986a.pdf

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的推荐!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumit、

    我安装了 CCS12.8 并导入了参考设计文件。 现在、当我尝试打开 main.syscfg 文件时、我收到以下错误-



    我已经尝试重新安装 CCS、但仍然收到相同的错误。  

    我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.确保导入的是普通工程、而不是“较旧的 CCS v9.3“工程

    您是否可以尝试打开工程属性并查看这些 设置是否存在?

    如果没有、则添加(右上角)以下路径: ${powerSUITE_ROOT}/.metadata/product.json

    然后、在该窗口中双击并浏览与已安装的 DPSDK 相对应的以下路径: C:\ti\c2000\C2000 DPSDK.Power_SDK_5_04_00_00\powerSUITE\.metadata Ware_Digital

    如果这不起作用、则重新安装 DPSDK 并再次导入示例。 当您使用 CCS THEIA 版本时、似乎您更改了一些示例工程设置。

    确保在导入时具有以下复选框用于复制工程、以便不会最终更改示例本身:

    请让我知道这项决议中哪一项有效、或者它是否有效。

    此致、

    Sumit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumit、  

    谢谢! 我当时使用 Resource Explorer 来安装工程、但导入后没有重新启动 PC。 重新启动 PC 和 CCS 后、一切都正常工作、我可以执行前两个实验。 再次感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错! 如果在实验之后遇到任何问题、请随时通过 e2e 与我们联系。

    此致、

    Sumit