This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:如何同时使用 DSP FFT 库和太阳能库? (eabi;coffabi)

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMS320F280049, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1547551/tms320f280049c-how-to-use-dsp-fft-library-and-solar-library-at-the-same-time-eabi-coffabi

器件型号:TMS320F280049C
Thread 中讨论的其他器件:TMS320F280049、SysConfig、 C2000WARE

工具/软件:

您好:

我尝试在 TMS320F280049 上将太阳能库与 TI 的 DSP FFT 库结合使用、但我遇到了一种 ABI 冲突:

我似乎需要在中重建太阳能库 eabi 格式、但我在太阳能库的 CLA 文件夹中找不到任何源文件。 有人可以建议如何为 eabi ABI 重新生成或重新构建太阳能库、并指出其源代码所在的位置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的一位专家将尽快回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兴航、

    您是否在使用 FPU DSP 库? 如果是、您将看到、在 C2000Ware 中、它同时具有 COFF 和 eabi 库。 因此、您应该能够选择 COFF 并使用 FPU DSP 库。

    Meghana、

    如果使用 SysConfig 进行配置、是否也可以选择该选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我通过重新生成太阳能 CLA 库解决了这个问题。 为此、我必须切换到旧版 Code Composer Studio、从 Solar 库文件夹导入 CLA 工程、然后使用 EABI 设置来重建该工程。 我在 CCS v20(基于 VSCode 的版本)中无法执行此操作。