This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:C2000 代码覆盖 HTML 可视化报告

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1543155/launchxl-f28p65x-c2000-code-coverage-html-visualization-report

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X


工具/软件:

您好、

我能够 使用 TI 编译器应用手册跟踪应用手册代码覆盖范围 、然后在我的 C2000 F28P65x 项目上生成了*。csv 文件。
但是、 *。csv 文件 很难读取、不是很方便用户使用。   我喜欢 TI Arm Clang 编译器的代码覆盖 应用手册和 tiarmclang 编译器:代码覆盖基础知识 视频展示的方式

如何生成 Code Coverage HTML 可视化报告。  

是否有办法 为  C2000 F28P65x 工程生成代码覆盖 HTML 可视化报告?

谢谢、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、  

    很抱歉、稍后的回复让我循环编译器专家。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有办法 为  C2000 F28P65x 项目生成代码覆盖 HTML 可视化报告?

    很遗憾、不会

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太糟糕了!

    谢谢、George。