This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280039C:未解析符号 Fapi_initializeAPI、首先在中引用

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1547693/launchxl-f280039c-unresolved-symbol-fapi_initializeapi-first-referenced-in

器件型号:LAUNCHXL-F280039C
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好:

我正在使用 F28003x 系列并使用闪存 API。 我已经将F021_API_F28003x_FPU32.lib库添加到了我的工程、  

但是、当我调用我自己的函数fapi_init()(包括内部函数)时Fapi_initializeAPI()、会收到以下链接器错误:

unresolved symbol Fapi_initializeAPI, first referenced in ./BL/F28003x_EEPROM.obj

  • 链接器似乎无法识别或不包含内容 Fapi_initializeAPI()

代码如下:  

e2e.ti.com/.../3326.can_5F00_ex5_5F00_transmit_5F00_receive.ce2e.ti.com/.../F28003x_5F00_EEPROM.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否重命名了库、我们 F021_API_F28003x_FPU32.lib 在 C2000ware 中没有名称具有的库? 如果是、如果从闪存运行、还必须更新库名称是链接器命令文件。 否则、将库放置在“C:\ti\c2000\C2000Ware_5_05_00_00\libraries\flash_api\f28003x\lib“中、或更新路径。

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是的,我做了,它仍然给出相同的错误。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否分享您的地图文件?

    此致、

    Rajeshwary