This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:PieVector

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1546290/tms320f28379d-pievector

部件号:TMS320F28379D


工具/软件:

TI 工程师您好!

当我编写 PieVectortable 时、需要 EALLOW 和 EDIS 指令。 我在 28379D TRM 中找不到有关它的信息。 如果有什么关于它的,请提供文章.

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我需要几天时间才能回到这个问题上。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    此致、

    Z N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    来自 TRM:  

    TRM 中的寄存器显示在如下表中:  

    所有寄存器都有“写保护“列、但大多数寄存器没有任何写保护、并且 TRM 中的列为空。 一些寄存器具有上述 EALLOW 写保护。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、写入 pievector 表时、我们是否需要 EALLOW 和 EDIS 指令? 因为我在 TRM 中找不到任何相关的解释或表格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我的意思是、在写入 pievector 表时、我们是否需要 EALLOW 和 EDIS 指令? 因为我在 TRM 中找不到任何相关的解释或表格。

    我不确定、但可以在所有寄存器初始化期间使用 EALLOW 权限。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    此致