主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-3PHGANINV、 C2000WARE
工具/软件:
用户写入 “我已根据 launch-XL-F280049C 映射引脚配置、以匹配 launch-XL-F280039C 的引脚配置。 我使用的是 ePWM 1、2、6 英寸
在这个初始步骤中、我不知道如何操作、我只是将 BoostXL-3PhGaN 连接到 LAUNCHXL-F28P55X、显然这与 3.3V、GND 等器件相匹配
LED 都亮起、并且我从升压转换器移除了跳线 J6(在升压用户手册中错误标记的 J5)、因为已从 USB 供电。
我正在尝试调试 dual_axis_servo_drive_FCL_QEP_f28p55x 工程的 FCL_LEVEL1、但正如我所说的、我遇到过流问题。
用户在他的帖子说:
- Projectspec 文件经过编辑、可以指向 F28003x 器件支持文件和库。
- 我们编辑了链接器 cmd 文件来与闪存配合使用。
- dual_axis_servo_drive_user.h 中找到 、t ADC 通道和 ePWM 通道均按照 F80039C 的引脚配置进行了更改
我希望得到有关将 BoostXL-3PhGaN 配置到 LAUNCHXL-F28P55X 的指导、即我认为应设置以下引脚:

我通过 J1/J3 和 J2/4(即使用最靠近 USB 的连接器)连接了升压和 F28P55X。
根据连接情况、对两者进行了原理图比较:
- 启动的 PWM1A 连接到 升压的 J4-40 PWM/GPIO
-启动的 PWM1B 连接到 升压的 J4-39 PWM/GPIO
-启动的 PWM2A 连接到升压的 J4-38 PWM/GPIO
- 启动的 PWM2B 连接到 升压的 J4-37 PWM/GPIO
- 启动的 PWM6A 连接到升压的 J4-36 Timer_Cap / GPIO
- 启动的 PWM6B 连接到 升压的 J4-35 Timer_Cap / GPIO

我正在尝试 FCL_LEVEL 1、并出现过流跳闸故障。
完成编译和刷写后。 在更改后进行调试 enableFlag 最终目的 1. 和 flagSyncRun 最终目的 0. 。 motorVars[0].isrTicker 持续增加。 当 motorVars[0].ctrlState 第五个方框图 CTRL_run 、 motorVars[0].tripFlagDMC 变为高电平 (0x0001)、即 overCurrent_fault。 选中后、该 TRIP_FLAG 在时变为高电平 EPWM_getTripZoneFlagStatus() 返回高电平
另外考虑到我只使用一个电机(只有一个 Booster Pack)...另一个在代码级别激活、但我没有使用它