This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-DC-DC-BUCK:LAUNCHXL-F280049C

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-DC-DC-BUCK, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1547936/tidm-dc-dc-buck-launchxl-f280049c

部件号:TIDM-DC-DC-BUCK
主题:SFRA 中讨论的其他器件

工具/软件:

如果我无法使用 SFRA 分析转换器的频率响应、还能如何实现数控转换器的频率响应分析? 我能否 以模拟控制转换器的身份将其连接起来、并使用与 VOUT 串联的 10 欧姆电阻器和连接到 ADC 的反馈电阻器进行测量、从而获得相同的结果? 如果我无法使用 SFRA、是否有办法在数字控制的转换器上执行 FRA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    您可以通过连接 SFRA GUI 来选择不使用 SFRA、而是直接启动。 如果您未将其连接到 SFRA GUI、则会自动绕过它。

    是的、您可以使用诸如 BODE100/Picoscope 示波器等商业外部 FRA

    此致、

    Sumit