This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:CPU2 似乎卡在_system_post_cinit () 0x3FE44F 处、而 CPU1 则卡在等待与 CPU2 同步

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1547091/launchxl-f28379d-cpu2-seems-to-stuck-at-_system_post_cinit-0x3fe44f-while-the-cpu1-stuck-waiting-to-sync-with-cpu2

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正尝试创建一个双 CPU 工程来读取 ADC、将其发送到 CPU2、然后通过 CAN 发送、这是可行的。 但是,当我尝试在闪存中的独立模式时,CPU2 似乎卡在地址 0x3FE44F 中,即使在复位或下电上电之后(如果 CPU2 正在工作,我使用 LED 闪烁作为指示器)。

我已经将 IPCBootCPU2 称为这种器件

 

CPU 1 在尝试与 CPU 2 同步时卡住、但由于 CPU2 卡住、因此似乎处于死锁状态。