This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:CCS12 未检测到 XDS110 调试探针、但 CCS20 检测到 XDS110 调试探针。 i'm 对此感到厌倦。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1548621/tms320f28p650sk-ccs12-not-detecting-xds110-debug-probe-but-ccs20-does-i-m-getting-fed-up-with-this

器件型号:TMS320F28P650SK


工具/软件:

嗨、大家好。 现在、我将 CCS12 与 XDS110 调试探针一同使用了数周。 下载 ASM 代码并进行调试、完全没有问题。

现在、当我调试 ASM 程序时、会收到以下消息:

Texas Instruments XDS110 USB 调试探针/C28xx_CPU1:加载程序之前必须连接目标。

然后、我退出 CCS12 并加载 CCS20.2.0、调试和刷写就可以正常工作。 CCS12 发生了什么情况? 为什么 CCS20 正常时它不再检测到我的独立电路板。

我真的对这款 CCS 软件感到非常恼火。  

PeterRageć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,我使用的 iMac OS 10.15.7 Catalina 如果这有帮助.

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    别担心。 工程文件发生了一些损坏。 我必须删除旧工程并创建一个新工程、然后它才能再次正常工作。  

    Pete。