This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:用于增强型捕获 (eCAP) 编码器和放大器的引脚分配;基于 PWM 的脉冲计数器

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1545726/f29h859tu-q1-pin-allocation-for-enhanced-capture-ecap-encoder-pwm-based-pulse-counter

器件型号:F29H859TU-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 团队

我需要您为增强型捕捉 (eCAP) 编码器和基于 PWM 的脉冲计数器的一些引脚分配提供支持。

  • 问题 1: 我们是否可以为增强型捕捉 (eCAP) 编码器和基于 PWM 的脉冲计数器分配 PWM 引脚作为输入引脚?
  • 问题 2:如果上述陈述不正确、请让我了解如何分配  (ECAP) 编码器 、参考指南和说明引脚详细信息。

此致、

Chetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chetan、

    1.在 F29 器件上、输入 X-BAR 用于将 I/O 连接到 ECAP。 每个输入 X-BAR 可以选择一个 GPIO 或 AIO 作为输入。 您可以将 PWM 输出配置为存在于 GPIO 上、然后使用输入 X-BAR 读取 PWM 输出并将其发送到 ECAP。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    感谢您的支持!!

    如果我的理解正确、 数据表中 1 至 16 的输出 X-BAR 输出引脚可用于任何脉冲输入基准、并且 PWM 输入是否正确?

    参考 页 表 5-3. 数字信号(续): SPRSP93 版说明书第 83 页–2024 年 11 月。

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chetan:

    您可以参阅技术参考手册中的“输出 X-BAR“一章(而不是数据表)来查看输出 XBAR 的完整连接列表、但如果我没弄错、PWM 输出不包括在此列表中。 我认为、如果您想要更改 PWM 输出路由到的引脚、您需要通过 CLB 路由、然后使用输出 X-BAR 选择 CLB 输出。

    谢谢您、

    Luke