工具/软件:
您好、
我一直在努力使用 XBAR + CLB 设置一些硬件故障检测。 我有以下信号
输入 0 ->变为高电平=故障
输入 1-3 ->变为低电平=故障
我希望触发这些故障和 ISR、以便在 ePWM 模块上强制触发 TZ。 到目前为止、我已经使用 XBAR 将这些输入路由到 CLB 逻辑块中(我可以看到它们在 CLB_DBG_OUT_2 寄存器中切换)、并使用以下逻辑 (i0)|(~i1)|(~i2)|(~i3) 将它们放入 LUT0 中。
如果手动触发其中一个故障、我无法看到 LUT40_OUT 设置、但我的 HLC 会使用 INTR11 指令使用 ePIE 持续发送中断请求(设置为在事件 0 期间触发)。 我无法让该 ISR 停止触发。 这里的例程表明我正在清除和确认中断。