This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280025C:从 CC2640R2 接收 SPI 数据

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280025C, DAC128S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1548617/launchxl-f280025c-receiving-spi-data-from-cc2640r2

器件型号:LAUNCHXL-F280025C
Thread 中讨论的其他器件: DAC128S085

工具/软件:

我有两个 BOOSTXL-CC2640R2 通过蓝牙进行连接。 我将一个游戏手柄连接到一个电路板、并将数据传输到另一个电路板、该电路板通过 SPI 连接到 LAUNCHXL-F280025C。   


这是在一些 PuTTY 终端上发送的数据、经过可视化显示。   


我将逻辑分析仪连接到 CC2640R2 板上正在接收数据的引脚、并将其传递到 F280025C 板、并且实际上正在接收数据。  下面是一个冻结帧、显示 0x0C 和 0x26 的 2 8 位数据、与从左图 3110 中看到的数据相关、这与来自游戏手柄的正确数据相匹配。   


但是、当我运行 universal_motor_control_lab 时、我似乎没有任何内容进入 SPI 寄存器 。  我禁用了 DAC128S085.c 文件中设置的 spib、并创建了自己的函数来为我的目的初始化 spib。  我在从 main 函数调用的 HAL_setupGPIOs 中为 SPIB CLK、SIMO 和 SOMI 设置 GPIO 引脚 GPIO22、GPIO30 和 GPIO31。



然后我创建了自己的函数来设置 spib 并在 main 中调用它


下面是我注释掉自定义函数时变为全 0 的寄存器。 我知道我的代码正在设置寄存器、DAC128S085  无法控制它们。   


我一直认为我没有正确设置寄存器、并且尝试了许多不同的操作。  我只是敲我的头,因为我不知道为什么我没有看到任何数据来自 SPIRXBUFF 缓冲区。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否可以在测试中集成的 SPI 代码时使用逻辑分析仪看到 SPI 波形  universal_motor_control_lab ? 您是否 在使用之外测试了此 SPI B 代码、以便与 CC2640R2 电路板进行通信  universal_motor_control_lab ?  

    此致、

    Kevin