This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02009:在 AM26xx 上使用超过 250W 进行了硬件测试? 在空载的情况下进行 PCMC 调节?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02009, TMDSCNCD263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1530921/tidm-02009-hw-tested-with-more-than-250w-on-am26xx-pcmc-regulation-with-no-load

器件型号:TIDM-02009
Thread 中讨论的其他器件: TMDSCNCD263

工具/软件:

团队、

TIDM-02009
参考 spradg4 第 5 页、它提到硬件测试的功率高达 250W:

-这是否意味着 TIDM-02009 HW 仅使用 TMDSCNCDF28388D 在全额定功率 (3.5kW) 下进行测试、而不使用 TMDSCNCD263 (最高 250W)进行测试?

-提及的实验室 AM26xx 代码示例 (lab1/2/3) 是否与 Digital Power SDK 09.01.00 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ABaiqZWK5xBW026hBWZkdg__DIGITAL-POWER-SDK-AM263X__k-hvNHd__LATEST 中提供的代码示例相同 ?

- PCMC 监管如何在无负载/低负载的情况下工作? 是否已经过测试?
客户在低负载下使用两种控制模式。 当它们在低负载下转换到 PCMC 时、似乎会出现问题、因为它会产生欠压。
如何(或应该)在低负载下完成 PCMC 调节? 有任何建议吗?

提前感谢、

Anber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber:

    该专家目前已离职、并将 在他们回来后作出答复。 感谢您的耐心。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anber:

    -使用 TMDSCNCD263、测试仅进行 250W

    -是的,示例代码中提到的实验和 SDK 中的实验是一样的

    -没有在空载/低负载下进行广泛的测试,因为它只适用于初始启动。 必须根据负载变化正确选择 SR 模式。

    此致、

    Shamik