This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:CCS 20.2 不会就未使用的全局变量发出警告

Guru**** 2552870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1548536/tms320f280039c-ccs-20-2-does-not-warn-about-unused-global-variables

器件型号:TMS320F280039C


工具/软件:

主题:CCS 20.2 不会就未使用的全局变量发出警告

您好、

我将 Code Composer Studio 20.2 与 TI C2000 编译器 (CGT) 一起使用、并注意到未使用的**全局变量**在编译期间不会触发任何诊断消息。 例如:

```c
uint16_t prev = 0;
uint32_t dataA、dataB;

这些变量在文件范围内声明、绝不会在工程中的任何位置引用。 但是、编译器不会发出任何警告(例如#179-D)、并且仍会为其分配内存。

CCS 20.2 中是否有此预期行为? 是否有办法对未使用的全局变量启用诊断?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 CCS 20.2 中是否有此预期行为?

    是的。

    是否有办法对未使用的全局变量启用诊断?

    很遗憾、不会   

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!