工具/软件:
您好、
美好的一天!
客户对以下 TT 中的答案感到困惑:
TMS320F28379D:TRREM 寄存器上用于定期 HR 相位更新的使用信息 — C2000 微控制器论坛 — C2000 μ︎ 微控制器 — TI E2E 支持论坛

客户不能得到功能原理。
下图 代表了 客户的 理解。

假设 PRD 为 96.6、则 TBPRDBR=96、TBPRDHR=0.6、PWM2 按 90°引线 PWM1。 根据我的理解、EPwm2Regs.TBPHS.bit.TBPHS=48 和 EPwm2Regs.TBPHS.bit.TBPHSHR=0.3。
根据图 1 中的公式、EPwm2Regs.TBPHS.bit.TBPHSHR = 1-0.3=0.7。
您能帮助澄清一下吗? 非常感谢。